This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1846:在不使用完整 SMPS 的情况下生成互补 PWM

Guru**** 2503715 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301631/uc1846-generating-complementary-pwms-without-complete-smps

器件型号:UC1846

您好:

如何在不形成完整 SMPS 解决方案的情况下从 UC1846或任何其他合适的控制器生成稳定的10kHz 至1Mbps 互补 PWM?

在板上、我们只需要有1个可生成2个具有死区时间的 PWM 的芯片控制器。

感谢您对此事的任何帮助。

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    -您可以使用 UC1846生成互补的 PWM 信号。 PWM 的频率由 RT 和 CT 值设置(见下文)。

    谢谢你。