This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940-N:LM2940S-12/NOPB

Guru**** 1633940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2940-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301148/lm2940-n-lm2940s-12-nopb

器件型号:LM2940-N

您好!

如果我们将 LM2940S-12/NOBP (LM2940-N)的输出引脚暴露在比最大输入电压范围(即26V)高36V 的电压下、会发生什么情况?
在设计中、我们在输出端和输入端之间连接了一个二极管、用于输出端的高压保护。

此致、

A·德维迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amit、  

    这可能会损坏上游电源。

    否则、输入端如此高的浪涌可能会损坏器件。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliette,

    感谢您的支持。

    您能否提供该问题的解决方案?

    此致、

    A·德维迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    最好更换可以处理如此高的浪涌的器件。 您是否知道事件发生的时间和频率?

    此致!  

    朱利耶特