This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热插拔电池控制器建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, TPS25948, TPS2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298441/hot-swap-battery-controller-recommendation

主题中讨论的其他器件:BQ25622TPS25948TPS2400

我希望找到一些适用于 IC 的建议、这些 IC 可以与 BQ2562X 系列完美配合、 从而实现电池组的安全热插拔...

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288843/bq25620-hot-swap-battery/

是否有人能为我指明正确的方向和/或分享一些关于如何选择合适的理由?

谢谢!

尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    电压和电流要求是什么?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我使用的是 LFP 电池组 3.2V、最大放电电流为5A。

     BQ25622充电电流 最大为3.5A。

    感谢您的帮助、
    尼古拉斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    您可以查看 TPS25948器件。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal、这看起来是一个 非常有用的 IC。

    问题1.

    为了在电池断开/重新连接期间保护系统、EN 引脚是否 只需连接到 VBAT?

    或者、在   连接电池组后、是否应该在延迟一段时间后激活 EN 引脚?

    问题2.

    3.2V LFP 电池组的电压范围为2.5-3.65V、 具有  2.1±0.05V 过放电检测保护。

    TPS25948的电源欠压保护下降阈值为2.2V 至2.4V 至2.65V。

    这确实提供了一些余量、因此我 可能会将其保留为默认值;但 您认为 使用  §8.3.1中提到的分压器降低 UVLO 阈值可能是一个好主意。 考虑到电池的最低电压、这似乎是个好主意吗?

    非常感谢、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    您能否分享展示的基本方框图?

    您可以根据需要控制 EN 引脚。 我们无法降低 UVLO、但 UVP 将成为此处的瓶颈。 假设在 VIN 到 EN 和 VIN 之间有一个电阻分压器、因此 UVP 将首先发生并禁用器件。 同样、当 VIN 上升时、即使 VIN 高于 UVLO、器件也将在 VIN 高于 UVP 时启用。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal。

     TPS25948似乎适用于3.7V 锂离子/锂聚合物电池、其过放电电压为2.4V。

    最好知道不能降低 UVLO 阈值、 因为 这意味着将  TPS25948 与较新的3.2V LFP 电池组配合使用时、会不必要地缩短电池运行时间。

    TI 是否提供类似的具有更低(或更多可配置)阈值的 IC?

    我 根据您的要求绘制了一个简要的系统方框图...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    我请私人休假。 我会在周一 EOD 回来讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    请检查这些器件:

    1. TPS2400.

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal、  TPS2400的 UVLO 似乎为3V (2.9Vmin)。

    除非我遗漏了一些内容、否则这似乎比 您之前推荐的 TPS25948 (UVLO 为 2.2-2.4-2.65V)更糟糕?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    是的、我错了。  

    此致

    G·库纳尔