This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:正在寻找最大电流限制接近2.7A 的替代产品

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS1663, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302187/tps2660-looking-for-alternative-with-max-current-limit-close-to-2-7a

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS1663TPS2663

大家好、

由于安全法规、客户需要可靠地限制电流。

他们已经在 另一个项目中使用 TPS2660、但现在需要一个 最大电流限制接近2.7A 的解决方案。

您会在这里推荐什么?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    请查看 TPS1663和 TPS2663。

    此致

    G·库纳尔