This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:LED 短路缺陷检测

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302344/tlc6983-led-short-circuit-defect-detection

器件型号:TLC6983

当设计了30次扫描的产品中的每种颜色发生短路时、30个 LED 会亮起、如绿色+蓝色。
在这种情况下、很难找到哪个 LED 发生短路。
我通过逐一拆下指示灯来寻找缺陷。 是否有更简单的方法来发现缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YoungTaek:

    在这种情况下、是相邻通道短路问题、而不是 LED 短路问题。 因此不能逐个移除 LED。  

    在检测到相邻引脚短路时、您需要采取什么措施?

    Br

    徐默奈                                                                           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED (三合一 R、G、B 封装)非常小、在 SMT 期间、LED 焊盘之间会发生短路。
    我是在问这个案件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杨泽:

    我们可以在"SMT"之后显示一个测试图形:

    逐一点亮通道并观察 LED 面板、一旦有两个通道亮起、即表示这两个通道短路。

    Br

    徐默奈