This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:PWM 控制器和 EVM 可用性

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299603/lmg2100r044-pwm-controller-and-evm-availability

器件型号:LMG2100R044
主题中讨论的其他器件: LM5148

各位同事:

1.我的联系人想使用 LMG2100R044来设计48V 至12V 的直流/直流转换器。 您对 PWM 控制器或任何参考设计有什么建议吗?

2.何时可订购该 EVM?

此致、

马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus:

    客户想要使用的功率级别和拓扑是什么? 如果是简单的降压转换器、那么 LM5148是一个不错的建议。

    现在可通过 ZS 订单购买 EVM。 将在12月 RTM 结束后在 TI.com 上提供。

    谢谢。此致、

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:

    我必须纠正自己。 目标是开发一款采用24V 至12V GaN 的降压转换器、可实现10至最大20A 的输出电流。 48V 输入也是未来的选项。

    我们需要一个适合 LMG2100R044的 PWM 控制器。 LM5148没有选项。

    Br  

    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus:

    对延迟回复深表歉意。 我们可以寻找更多选项、但您认为 LM5148为何不能使用?

    我看到、如果我们在 LM5148中将 SW 引脚连接到 PGND、则它看起来与外部栅极驱动器兼容、因此与 LMG2100RO44兼容。

    谢谢。此致、

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:

    好的、从技术上讲、它很可能起作用、但在我看来、它不是优化的解决方案。 我期望将一个小型简单的 PWM 控制器与最初面向外部 MOSFET 的非直流/直流控制器配合使用。 此外、它不支持高达10MHz 的频率。

    Br、

    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus:

    我们正在努力寻找一款可与 LMG2100搭配使用的10MHz 降压控制器。 一旦我们有了解决方案、我们将在这里回复。  

    谢谢。此致、

    鲁基卡