This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:电源管理论坛

Guru**** 2514825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300338/lm7800-power-management-forum

器件型号:LM7800
主题中讨论的其他器件:LM340

您好、我可以知道  LM7812的建议热工作条件是什么吗? 数据表仅包含 LM340和 LM340A 的信息、未包含 LM7812信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM7812的建议热工作条件为0 C 至125 C、如下所示:

    此致!

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的 回复。

    在数据表的第23页上、LM7812CT/NOPB 具有-40至+125°C 的温度范围。 这与所有其他 p/n 有很大不同、这是否正确或是否为拼写错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在正在搜索答案。  

    此致!

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    团队已检查此规格并确定它是一个拼写错误。 它将很快修复。

    此致!

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    感谢您的澄清。