Other Parts Discussed in Thread: TPS62933P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62933P 此文件中的 TPS62933P 原理图设计
当 VIN<20V 时,Vout =5.1V,VIN>20V,IC 损坏
如何检查?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、William、
感谢您的联系。
我认为您不应添加磁珠(60欧姆?) Analog_GND 和 Power_GND 之间的时序参数。 这是不正确的。 请将其移除、然后使用短线进行连接。
您的输出是5.1V 还是5V? RFB 电阻器设置为5V、而您提到了5.1V。
PIN7是 PG 而不是 SS、所以你可以删除 CSS (C29)。
RT 连接到 GND、从而设置1.2MHz fsw。 因此、请遵循我们的数据表推荐的 LC 表、使用3.3uH 电感器。