This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 由于浪涌测试、LP5030:LP5030在1kV 时复位

Guru**** 2509075 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5030, LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299680/lp5030-lp5030-reset-occurring-at-1kv-due-to-surge-test

器件型号:LP5030
主题中讨论的其他器件: LM46002

初始设置寄存器值为0x1c40、但当施加浪涌时、连接到 LP5030的 LED 会关闭、寄存器值更改为0x3C00、连接到 LP5030的 LED 操作不起作用。 有电路对策吗?

电路配置如上所示。

请给我很多专家的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwangyoung:

    0X3C00是寄存器的默认值、因此看起来 LP5030已复位。

    当 RESET (寄存器) = FFh 或由 UVLO 触发时、LP5030将进入复位状态。 因此、当施加浪涌时、请首先检查您的电源。

    Br

    徐默奈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我来看看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我会跟进这个问题、请在您查看后告诉我您的发现。 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查上述现象的结果是、TPS226601 (EFUSE)设计在电源端、由于施加浪涌时 EFUSE 输出端的压降、LM46002 (3.3V 转换器)输出低于2.0V、这会受到 LP5030 (LED 驱动器)电源的影响。 如果除了在 EFUSE 输出端添加一个大电容(2.2mF)以外、还有任何其他浪涌计划、请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 TPS26601。 (更正导入)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    让我首先确认一下您的问题、是因为电源使用 TPS26601以及一个电压转换器来为 LP5030供电、这个问题会发生吗? 如果是、我认为我们应该向负责 TPS26601的团队寻求一些建议。

    BR、Jared