This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:电压调节和满载工作问题- LM5148-Q1

Guru**** 2555180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299304/lm5148-q1-voltage-regulation-and-full-load-working-issue---lm5148-q1

器件型号:LM5148-Q1

您好!

我正在尝试构建一个额定值的降压转换器:

输入电压:40-60V

输出电压:13.8V

输出电流:10A (最大值)

以下是测试时遇到的问题:  

  1. 无负载损耗随着输入电压的增加而增加。
  2. 7A 后的电压调节效果相当差、电压降至11.9
  3. 另外、如果没有栅极电阻器、转换器将无法工作(IC 已损坏!)

根据计算、I/P 和 O/P 大容量电容为以下值:

  1. I/P 大容量电容:280uF
  2. O/P 大容量电容:221uF

以及以下陶瓷电容值:

  1. 输入:58uF
  2. 输出:42 μ F

电感器值:8.2uH、DCR 最大值为7.5m Ω。

MOSFET 损耗理论上在最大负载下为5.07W (低侧和高侧一起)

如有任何改进点、请联系以获取所需的任何进一步信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队好、请查看随附的原理图文档、以供参考。

    e2e.ti.com/.../DC_2D00_DC_2800_V2.0_29005F00_09_5F00_11_5F00_23_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahankali、

    请附上您填写好的快速入门计算器。

    https://www.ti.com/tool/download/SNVR504 

    通常、5mΩ 的电流为~8A、您可能需要10A 的4mΩ。

    另外考虑一个电流检测滤波器、也许您得到的噪声会触发早期电流限制。

    请将您的计算器

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到计算屏幕截图,也随着电流电阻的变化,我们能够测试转换器,直到9.8A。

    但空载输入电流消耗仍然更高、接近于60mA、您能评论一下输入电流消耗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahankali、

    您处于 FPWM 模式吗?

    如果您处于 FPWM 模式、并且始终进行切换、60mA 似乎很合理。

    您可以将 PFMSYNC 拉至 VDDA 以启用 PFM 模式、从而获得更高的轻负载效率。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多