This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:请求帮助将 BQ78350-R1固件更新到 BQ78350-R2

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MKST-3P-ALT-EV2300, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301774/bq78350-r1-request-for-assistance-in-updating-bq78350-r1-firmware-to-bq78350-r2

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO、MKST-3P-ALT-EV2300

尊敬的所有人:

我收到了有关使用 EV2400从 R1转换到 R2的固件更新程序工具的信息、以及用于加载固件的示例 Python 代码。

您能否指导我了解访问固件更新程序工具和 Python 代码的过程或要求?

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

此致、

罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    您能否说出您参考的工具的名称?  

    您指的是  BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW? 如果是、则需要硬件: MKST-3P-ALT-EV2300

    如果您有 BQStudio 和 EV2400、则可以使用它来升级固件。 这个过程比 MKST 硬件慢、在编辑很多单元时、这也许是不可取的。   

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的答复。 并且我们计划使用 MKST-3P-ALT-EV2300进行固件更新。  谢谢!

    此致、

    罗兰