This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10505EXT:LMZ10505EXTTZE

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ10505, TPS22965-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299349/lmz10505ext-lmz10505exttze

器件型号:LMZ10505EXT
主题中讨论的其他器件:LMZ10505TPS22965-Q1

我们设计了一种电路板、在该电路板中通过 SMPS LMZ10505EXTTZE/NOPB 生成1.5V 和3.3V 电压。 U33和 U36是负载开关。 这些负载开关用于保护电路板。 如果 SMPS 故障且其 Vin 变为 Vout、则电路板将损坏(主要 IC MPC5566和 FPGA 将损坏)。 为保护电路板、使用了负载开关。

在本设计中、我们主要面临3.3V (U36)负载开关的问题。 问题如下:

  1. 很多时候、我们无法检测 Vout1 (引脚:8)和 Vout2 (引脚:9)的3.3V 输出。

  2. 为使此负载开关正常工作、我们移除了 CT 电容器(C344)。 但在某些不带 CT 电容器负载开关的电路板中、它无法正常工作、而在某些电路板中、它无法正常工作。

有时、当我们通过万用表探测 CT (移除电容器后)时、负载开关开始提供输出。 当我们关闭并打开电路板后、负载开关停止工作、如果我们再次探测 CT、则它仅开始工作。

  1. 如果在3.3V 电压下发生任何电压变化、则该负载开关会停止工作(被损坏)

  2. LMZ 内部和外部的故障模式(其中 Vin=Vout)是什么。


我们请求 TI 团队查看此设计并为我们提供更正设计的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前尚不清楚您的问题是与 LMZ10505还是负载开关有关。

    引脚8和9不是 LMZ 或负载开关上的 Vout1和 Vout2引脚。

    CT 电容位于负载开关上。

    3.负载开关或 LMZ 是否损坏?

    我注意到您为 GND 引脚和散热焊盘使用了不同的 GND 网。  这些是否在 PCB 上的某处短路?  您能否发布您的 PCB 布局?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!
     感谢您的回复。 让我尝试澄清问题
    1.我们遇到了负载开关问题、而不是 LMZ 的问题。
    2.从负载开关(非引脚编号 9)
    3. TGND (这是热地)和 DGND 分类。
    4.负载开关每次都损坏而不是 LMZ。
    5.不能发送印刷电路板布局,但如果您对布局有具体的疑问,请发送邮件给我,我会澄清。
    6.我说的是负载开关的 CT。

    此致
    潘卡吉·冈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。  让我循环执行该设备的应用程序。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    1.您说"Damaged"时 TPS22965-Q1的故障模式是什么? 它是永久性损坏还是在下电上电时正常工作?

    2.当您卸下 CT 电容器时,它仍然悬空,对吗?

    3.为确保短路、您说 TGND 和 DGND 是对的吗? 是低阻抗连接吗?

    谢谢。

    帕特里克