This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM140L:尝试确定此过程是否有变化、从而将输出电压收紧至接近11.8V?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289017/lm140l-trying-to-determine-if-there-has-a-been-a-change-to-the-process-that-has-tightened-the-output-voltage-closer-to-the-11-8v

器件型号:LM140L
主题中讨论的其他器件:TPS7A47

我们通常接收的器件型号介于11.7-11.9和11.9-12.1之间、并且我们看到更多的器件仅到达11.7-11.9系列的产品、我们想知道规格是否已经改变以加强其过程控制、从而实现更稳定的输出?  

我们需要两个系列的器件来满足单独的 计划要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    该产品位于旧工艺节点上、因此我知道此工艺节点上未发生任何动态开发。 话虽如此、该产品使用了两个不同的晶圆厂基地、因此可能是您看到了因制造厂所在地点而出现的这种细微变动(仍在规格范围内)。 我们无法确保特定订单收到来自特定  工厂的物料、因为我们的规划系统通常会根据所有产品体积要求来确定晶圆厂的装载/供货情况。

    如果您想查看晶圆位置是否与眼前的情况一致、 可以通过在收到的材料上识别 CSO (芯片源极)来检查、发现它往往与所获得的输出电压相关联。   

    这也可能是正常的变异,你碰巧得到的批次是非常相似的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有可能创建两个针对这些范围进行筛选的新定制器件?

    11.7-11.9和11.9-12.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    对于这款25余年的旧器件、我们没有投资推出新器件的计划。 它是在传统工艺节点和传统测试平台上进行的、这使得新开发非常困难。  

    我假设您不愿意为您的应用考虑更现代化的器件、但如果您愿意、请告诉我、我可以尝试为您找到向前发展的合适产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有可用的替换选项、理想情况下采用相同封装(三引脚穿孔金属罐  TO-39)、我们将对这些选项进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金属罐没有任何更现代的器件、但 这里有一个 指向滤波版本的参数搜索的链接、其中显示了 我们在金属罐中使用的正电压线性稳压器。  

    如果您想评估更新的选项、我首先推荐 TPS7A47 TPS7B84-Q1。 TPS7A47能够提供比您所需更高的输出电流、但可通过将各种引脚接地短接而不是使用外部反馈电阻器来轻松设置 TPS7A47的输出电压。 这对于您需要修整输出电压的用例可能会很有用。