This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:交错单输出的 IQ 电流

Guru**** 2924690 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5148, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300748/lm5143a-q1-iq-current-for-interleaved-single-output

器件型号:LM5143A-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143LM5148LM5143-Q1

Hi wish to know,   交错单输出期间大约 Q 电流  

我们将使用 LM5143-Q 实现40A 的最大操作和25A 的持续操作、最大输入电压高达36V、输出电压高达14.2V  

我们使用两相交错,在这种交错的情况下,我们必须把 MODE 引脚连接到 GND 对吗?

那么、在这种情况下、Q 电流将是多少? ,还请告诉我们如何降低 Q 电流  

此致、

A·萨尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    多相位模式下的 LM5143A IQ 不如双路输出好。

    这种预测相当困难、最好的方法是在 EVM 上进行测试。

    请注意、双相模式下的2个 LM5148的 Iq 低于 LM5143。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 奥兰多!

    LM5143Q 不 适用于交错单路输出?

    感谢您的回复、希望知道您是否有基于 LM5148的双相产品、请向我们提供参考资料  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish,.

    LM5143-Q1是双相的首选器件、它的设计更简单、并且在轻负载条件下具有更好的瞬态性能、但 IQ 不如 LM5148双相。  

    数据表中提供了一个 LM5148的双相示例。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多