This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2610:最大功率和放大器;FSW 能够处理

Guru**** 2517930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300501/lmg2610-max-power-fsw-able-to-handle

器件型号:LMG2610

您好、团队成员:

LMG2610在反激式或正激式转换器(有源钳位)中可以达到的最大功率是多少?

我在 UCC28782EVM-030中看到、LMG2610可以处理65W、但我需要至少150W。

此外、LMG2610可以处理的最大开关频率是多少? 在 UCC28782EVM-030上、我可能会发现高达500kHz 的特性。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei:

    我们正在 为您寻找答案、我们将在明天回来。

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    最大功率级别不容易定义硬性限制、这在很大程度上取决于主要 RMS 电流、器件损耗和使用的散热解决方案。 一些拓扑可以通过更低的 RMS 电流实现更高的功率级别、例如非对称半桥(AHB)或 LLC。
    对于典型的有源钳位反激式(AHB)、器件损耗和热性能在75W 时很可能达到最大值。 这就是数据表提到< 75W 应用的原因。 但是、在 AHB 等其他拓扑中使用时、该电压可能会高得多。
    我有更多有关此主题的信息可以通过电子邮件与您分享、我将在本周晚些时候联系。

    为了实现最高的切换频率、我需要向我们的团队核实、我还将在外部电子邮件线程中包含此信息。

    谢谢。

    Zach Soviero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach-san:

    感谢您的解释。 我将等待您发送电子邮件。

    请告诉我、分立式 GANFET (无栅极驱动器)是否更适合更高功率的应用。

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuwahara-San、

    我向您发送了一封电子邮件、以解决您以前存在的开关频率问题和高功率应用。

    此致、

    Zach Soviero