请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5148 您好!
调试 LM5148时、如果输出电压为7.4V、负载为6A、输入电压为7.5V 到8.1V、SW 的波形不正确、并出现不规则的方波。 如下图所示、24kHz 至416kHz 的频率波形有不规则的方波。 将电压调节到8.2V 或以上将使 SW 的波形正常、频率约为412kHz、这是相对规律的。 这样做的原因是什么? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.