This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:开关瞬态问题

Guru**** 2811435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301680/lm5148-q1-issue-with-switching-transient

器件型号:LM5148-Q1

您好!

请查看所附的直流/直流转换器的栅极脉冲和输出图图像:40V-60V 输入、13.8V/10A 输出。

您可以看到、当 MOSFET 开关时、输出中有高达4-5V 的瞬态。虽然我添加了缓冲器并更改了栅极电阻器值、但我能够实现的差异却非常小、如下所示。

对于我的应用、瞬变必须更小。 那么、如何实现这一点呢?

请查看随附的原理图。

使用的 MOSFET 为 Q2、Q3、其器件型号为 GT105N10K。 数据表链接: http://www.goford.cn/u_file/product/686/GOFORD-GT105N10K.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahankali、

    您是否可以在断开其他探头的情况下进行 VOUT 测量?

    有时、噪声会耦合到其他通道中。

    另外、请使用低电感探测方法、较大的 GND 环路允许噪声耦合到 GND 环路。

    请告诉我、

    -奥兰多