我正在使用 LMR38010开关设计来调节到12V。 我遇到一个问题、当我的输入电压升高到55V 以上时、开关变得不稳定并变得非常热。 低于55V、并且运行正常。
我的所有电容器的额定电压都是100V。 有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Neil:
我相信您的设计具有热稳定性。 由于结温达到163C、该器件会进行热关断、然后再次开启。
使用基于 DS 的该公式(I 估算效率=~0.85)、您只能从器件中获得大约0.19A 的电流。 鉴于电路板尺寸较小、您能否验证一下在 VIN = 55V 时可以从器件获得的最大电流量?

您可能需要更大的 PCB (层数更多或尺寸更大)、或在 IC 上需要散热器。 此外、如果您选择使用更多的层、我建议在 IC 下方添加更多过孔。 您的板有多少层?
谢谢。
安德鲁
在没有出现高温情况时、器件将调节到53-54V。 但如果超过此温度、器件将变得不稳定、并且温度会迅速升高。 似乎没有任何警告说某件事将要发生。 所有波形看起来都正常。 我已经将负载电流从250mA 降低到200mA、150mA、100mA 和50mA、这 也是一样的。 我认为器件正在升温、因为它变得不稳定、与负载无关。
是否为该器件提供了 TI 演示板? 我想看看它是否能够在输入电压高于55V (数据表显示高达80V)时真正进行调节。
我在许多设计中使用不同的 TI 稳压器、这些稳压器都可以正常工作。
我的 PCB 设计仅是双面设计(与数据表上的布局相同)、底层有一个接地平面连接到顶层。
谢谢
尼尔
您好、Neil:
它可能是一个稳定性问题。 有一个适用于2A 器件的 EVM (您需要将其换出为电路板上的 EVM)。
https://www.ti.com/tool/LMR38020EVM
您的电路板和 EVM 之间的主要区别在于、该 EVM 使用的电感器更小(16uH)。 RT/SYNC 引脚通过电阻器连接到 GND。

在 VOUT 和 FB 之间还为旁路电容器留出了空间。 它没有填充、但有助于提高稳定性。 通常、您可以使用10pF 电容器来填充它。

谢谢。
安德鲁