This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:BQStudio 和 EV2400连接中断

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQSTUDIO, BQ78350-R1A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301054/bqstudio-bqstudio-and-ev2400-loss-of-connection

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1A、BQ76930 EV2400

我们将使用 BQStudio 和 EV2400来记录来自连接到 BQ76930的 BQ78350-R1A 的电池组信息。 通常在记录数据1到3小时后、我们会不断失去与 EV2400的连接。 此后、数据文件会继续记录空白数据行、即使持续数天。 之前、我们可以通过拔下连接到 EV2400的 USB 电缆、然后将其插回计算机来重置连接。 但是、现在我们需要重新启动 BQStudio 以重新建立与电池组的通信。 我们有一个单独的机器对完全未连接到通信总线的电池(充电、休息、放电休息)进行循环。 电池便会正常循环。 我们可以在重置后继续记录数据、直到几个小时后才将其丢弃。 EV2400是否需要遵守最大数据日志速率或特定通信速度? 是否还有其他一些问题可能导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不存在最大数据日志。  

    此处可能是通信速度问题所在。 您的日志记录速度有多快? 我们建议每4秒记录一次。  

    确保将 EV2400和 BQStudio 更新为最新版本。 您应使用 EV2400版本0.32和 BQSTUDIO 测试  版本:1.3.124.

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jose、  

    我们使用的是 BQStudio 的稳定版本、而不是 Beta 版本。 我们还将 EV2400更新为版本0.32、因此我们将查看它是否有差异。  

    BQStudio 中的日志记录设置很少。 根据日志文件、我们每秒可获取35到56个样本。 我们已尝试将 Registers "Scan/Log Interval (milliseconds)(扫描/记录间隔(毫秒))"设置为1500、这对每秒的样本数没有影响。 "Auto Export Interval (milliseconds)(自动导出间隔(毫秒))"默认为300000、但似乎对每秒的样本数没有影响。 "I2C 时钟速度"似乎也没有影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Curt、您好!

    请将 扫描/记录间隔(毫秒)"设置为 4000 ms。

    此致、
    何塞·库索