This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:尽管 ACP 和 ACN 之间的电压为0V、但 IADPT 引脚产生的电压约为1.8V。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300392/bq25731-about-1-8v-is-come-out-from-iadpt-pin-in-spite-the-voltage-between-acp-and-acn-is-0v

器件型号:BQ25731

大家好!

我的一个客户正在为其新产品评估 BQ25731。

在评估中、他们面临以下 IADPT 现象、他们想知道原因是什么。
请你给我答复吗?

[IADPT 现象]

它们使用 ChargerOption EN_LWPWR 进入和退出低功耗模式。
 当  BQ25731处于 低功耗模式时、控制器也会处于睡眠状态。
退出 SLEEP 模式时、控制器会设置 EN_LWPWR=0并同时将 OTG 电压设置为3V。
此后、IADPT 引脚上输出1.8V 的时间约为20ms。
此时、ACP 和 ACN 之间的电压为0V。 因此他们认为 IADPT 电压不会输出、但大约1.8V 会输出。
您能告诉我原因吗?

寄存器值如下所示。

电阻器名称   地址   数据

ChargeOption0   01/00h    0110 0011 0001 1011
OTGVoltage     07/06h    0000 0101 1101 1100  
OTGCurrent     09/08h    0010 1000 0000 0000
ChargeOption1  31/30h    1011 0011 0000 0000
ChargeOption3  35/34h    0001 0100 0011 0100

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    他们是否使用 EVM 进行此测试? 他们使用的电阻器值是多少? 该 EVM 在 IADPT 上根本不显示1.8V。

    是否也看到3V OTG 输出?

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    非常感谢您的答复。

    它们在自己的板上评估 TPS25731、而不是 EVM。
    电流检测电阻为0.01 Ω/0.5W。

    我有客户原理图和  IADPT 引脚波形。
    但他们希望 在 E2E 上披露这些信息。

    您能否 告诉我您的电子邮件地址、因为我希望您查看原理图和波形?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我发送了一个朋友请求。 请接受、我们可以在其中共享文件。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    感谢您发送编修。

    我接受了它并向您发送了信息。

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    谢谢。 我会看着它,让你知道。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    IADPT 引脚具有双重功能。 它还用于检测电感。 因此、执行此函数时可能会产生脉冲。 在启用 OTG 输出后、可使用 IADPT 20ms 的值。

    此致、

    穆尼尔