This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27542-G1 SOH 显示异常降低

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301848/bq27542evm-bq27542-g1-soh-display-abnormal-decrease

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27542-G1BQSTUDIO

我们的客户使用 BQ27542-G1设计了一款电池管理产品。 随附了两节电池的记录数据、FAC、FCC、RC、周期计数、 SOC 和 SoH;以及电池的相应 gg 文件;现在遇到的主要问题是、SOH 在测试不到50个周期计数后表现出异常下降。

测试条件:

周一至周四:

① μ A 用1.472A 至4.2V 的恒定电流进行充电、然后以恒定电压充电至310mA 的截止电流;

②让它在中间停留大约6-8小时;

③然后使用大约70mA 的电流放电约15小时(约为电池电量的30%);

重复周期①到③四次;

周五到周一:

④ μ A 用1.472A 至4.2V 的恒定电流进行充电、然后以恒定电压充电至310mA 的截止电流;

⑤然后立即连接10mA 并放电约5小时(50mA);

重复循环④到⑤直到星期一

问题1:

根据附件中的测试结果和条件、在 Cycle Count 增加1之前、电池包需要进行大约三次放电;

当 FAC、FCC、RC、Cycle Count、SOC SOH 是否已更新? 是在充电或放电后、还是在充电或放电期间过充?

问题2:

BQ27542-G1规格表指出、如果累积放电容量为≥CC Threshold、则周期计数将增加1;

同时、CC 阈值=90%设计容量;

在这种情况下、开始时、当释放90%的直流值时、Cycle Count 会增加1、这意味着当电池电量达到90%时基本放电将增加1;

如果有9次100%的完全放电、即蓄电池的900%已放电、则会显示10次循环计数;9次放电后、是否会显示10次循环计数;

如上所述、经过300个周期后、我们电池组的容量将减少约80%。 此时、需要大约1.1次完全放电(仅为直流的80%)才能将 Cycle Count 增加1;

是否会发生上述情况?应如何避免?

问题3:

由电池的 FAC、FCC、RC 等记录的数据与电池的实际放电容量不匹配;如何改善这一问题并将我的实际放电容量更新为电表;

电池1:在上述条件下进行测试后、电池已达到第45个循环计数;执行3个循环的完整充电放电循环;

电池的实际放电容量为2630mA、电表中记录的最高电容值为2450mA、最高电容值为 FAC 2240mA;

蓄电池2:在上述条件下测试后、蓄电池已达到第52次循环计数;执行3次完整充电放电循环;

电池的实际放电容量为3200mA、电表中记录的最高电容值为2850mA、最高电容值为 FAC 2620mA;

如何在电表上完全显示电池组的实际充电和放电电容值?

e2e.ti.com/.../LI_2D00_320_5F00_15_5F00_230918.xlsxe2e.ti.com/.../LI_2D00_320_5F00_MZ1075LI_5F00_Product_5F00_A4_5F00_221017.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1:大多数测量参数、如 SOC、FCC 等、都是在监测计完成 OCV 测量时执行的。 要进行此测量、电池电芯需要处于完全放松状态。

    Q2:由于 CC 阈值依赖于设计容量、因此会由于电池老化而发生这种情况。 我们提供 CC 阈值百分比基于计算出的 FCC 的测量仪表、我们可以在必要时提供更多信息。

    Q3:是否可以从 bqStudio 发送此事件的日志文件? 这将使我们能够更深入地了解正在发生的情况。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺