This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023方框图查询

Guru**** 2384230 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301984/lm5023-lm5023-block-diagram-inquiry

器件型号:LM5023

你好。

我叫 Eunseok、

在观察 LM5023的方框图时我有一个问题。

我知道您很忙、但您能回答几个问题吗?

1. 在软启动运行中、内部有两个 n 沟道 MOSFET、但接收 EN 信号作为栅极信号的 MOSFET 不是 P 沟道?

-->  我理解 EN 信号总是高电平,但如果使用 N 通道 MOSFET,SS 引脚的电容不充电。

2. 有一个 N 沟道 MOSFET 作为栅极信号接收 CS 引脚的 LEB 信号。 是 P 沟道 MOSFET 吗?

如果 N 沟道 MOSFET 正确、LEB 信号在 LEB 开始时是否为高电平、然后在 LEB 延迟时间后是否变为低电平?

3. 接收 QR 引脚的消磁比较器输出作为输入的 tRESTART 块的功能是什么?

 是简单的延迟角色吗?

我有很多问题、请理解。

此致、

平石市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang 先生:

    感谢您联系我们、了解 LM5023。 请在下面找到我的回复。

     启动时、SS 将处于低电平、接近 GND。 当 VCC 达到启动阈值时、 内部电流源将为外部 SS 电容器充电、因此 SS 将线性斜升。 COMP 将被钳制接近 SS 电平、因此它也将呈线性上升。  SS 电 压在 启动时升高、正常运行期间不应发生干扰。   QR 处的 OVP 检测、VCC 欠压或过载检测计时器等任何故障都将在内部下拉 SS。 因此、它应该是 PMOS。 但必须进行确认。

    2.是的,您是正确的 LEB 在消隐间隔时间内将处于高电平。

    3. 如果 QR 信号保持低电平的时间超过 Trestart 时间(~12us)、tRESTART 块用于允许 IC 开始切换。  当器件首次上电以及从睡眠模式唤醒(COMP > 120mV +迟滞)时、可能会发生这种情况。 数据表中并未说明、但每次 QR 输入信号低于350mV Demag 比较器阈值时、tRESTART 块都会向与门提供一个短脉冲(大约50ns 宽)。 它不是连续高电平。 通常、QR 的第一个过零将生成将输出触发器设置为高电平的脉冲。 但在启动和唤醒时、不会出现过零、在 QR 下只有0V 电平。 因此、如果此状态持续时间超过~12us、tRESTART 块会自动持续将其块输出设置为高电平、从而允许 PWM 比较器触发 OUT 触发器。

    此致、

    哈里什