This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:BQ79616 VC0开路检测

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301973/bq79616-bq79616-vc0-open-wire-detection

器件型号:BQ79616

您好

客户测试 BQ79616。 通常、开路检测通过芯片内的恒流源消耗 VCn 引脚电容的功率、导致电压快速下降、从而判断是否存在开路。

在实际测试中、他们断开了 VC0线路、发现第一节电芯的电压增加了约34mV。 如何确定 VC0引脚上的开路检测? 能否原则上解释一下?

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    正确的做法是、  在底部单元格上使用稍微不同的方法来检测开路。  由于此测试中 VC0线路已断开、因此使用拉电流而不是灌电流:

    这是因为 VC0 ~处的电压= GND。 如果没有显著的电压差异、则使灌电流接地以测试开路状态将不会真正影响测量的电芯1电压、因为正负端子的电压电平都大致相同、电容器将不会耗尽。   

    因此、为了检测 VC0和 CB0的开路、BQ79616使用拉电流来提高 VC0引脚电压。  这意味着 VC1和 VC0之间的电压差应更小、从而导致电芯1的测量电压降低。   有关 BQ79616 16节 电池监控器、平衡器和集成硬件保护器数据表(TI.com)的更多信息、请参阅 BQ79616数据表中的第8.3.6.4.6.4节

    您提到了电池电压增加。  这是使用万用表测得的整个电池的实际电压、还是 BQ79616报告的电池1电压更高?  您是否还能向我展示客户在图像中断开 VC0线缆的位置?

    此致!

    安德里亚