This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:旁路电容器(尤其是 DVDD)

Guru**** 2604605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301530/bq79616-q1-bypass-capacitors-especially-for-dvdd

器件型号:BQ79616-Q1

尊敬的所有人:

DVDD 建议使用多大容值的旁路电容? 数据表显示为2.2uF、但该 EVM 使用1uF。

论坛中还建议在 4.7uF 之前给 CVDD 添加更小的22nF 和100nF。  添加的较小旁路电容器也会为其他电源轨带来好处、还是您认为最好保持这些单个电容器并使其更靠近引脚?

此致、
埃瓦尔达斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我可以要求提供 BQ79616-Q1 EVM 的光绘文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evaldas 您好、

    遵循 EVM 或数据表上的电容值即可。 在电源/基准上使用较大的电容器将滤除较高频率的噪声、并提供更干净的信号。 我建议您按照数据表的说明进行操作、并确保将电容器尽可能靠近引脚放置。

    我将回送产品营销工程师、以便您对我们供您查看的616个文件进行 mysecure 访问。

    此致!

       昆廷