This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920使用情况、接地和 PACK-和 Rsns 计算

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301657/bq76920-bq76920-usage-ground-and-pack--rsns-calculation

器件型号:BQ76920

在构建 Cypress PSoC 项目时,我们的整个项目在许多地方使用"GND"。

在添加 BQ76920和 LiFePO4 4节电池组时会出现问题。

即、TI 部分(BQ76920)简化原理图指示"GND"和 PACK-、但项目的其余部分似乎需要由 PACK+和 PACK-供电。  

 当整个项目都使用了"GND"时、我们如何更改 BQ76920原理图片段以便适应我们的项目、但如果"GND"扩展到项目的其余部分、这似乎是不正确的?

接下来、我们将  在项目的充电部分使用 N 沟道 MOSFET 电流镜、限制使用300mA 充电、以及在电池组与电路之间使用熔断器和主电源开关。  

"实现原理图"对于当前的"转入"""连接在此拓扑中的位置产生了一些混淆。

最后、关于电流检测电阻(Rsns)的值... 在使用 Zues (18650种电池限制为4.5A 最大放电、300mA nom 电荷)的 PCIFR18650-1500电池时、我们不确定 Rsns 应该将哪些值考虑到电池制造商未指定的 OCD 和 SCD 值。 我们考虑20m Ω。

附件是项目电源的原理图页面。 由于上面列出的融合、它在通量中。

建议?

斯科特·德布鲁恩

荷兰曼电子有限责任公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    即、TI 部分(BQ76920)简化原理图指示"GND"和 PACK-、但项目的其余部分似乎需要由 PACK+和 PACK-供电。  

    [/报价]

    bq76920上的 GND 将作为 AFE 的接地端、但不会用于您系统的其余部分(通过保护 FET 的所有操作)。 您的系统将需要使用连接到 PACK-的单独接地。 其原因是为了绕过保护 FET、防止电流路径通过从系统到电池的公共接地。 由于这一单独接地、需要考虑的一个注意事项是 I2C 线路需要进行隔离、以便 AFE 和 MCU 可以有自己的接地。 这是低侧 FET 拓扑或将 FET 置于电池负极侧的主要缺点之一。

    [quote userid="586986" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301657/bq76920-bq76920-usage-ground-and-pack--rsns-calculation 如何更改 BQ76920原理图片段以便在整个项目使用"GND"时适应我们的项目?但如果"GND"延伸到项目的其余部分、这似乎是不正确的?

    如前所述、电池和 bq76920将具有自己的唯一 GND、与系统中使用的 GND 完全独立。 bq76920原理图中的任何 GND 都需要更改为不同的 GND、然后现有系统 GND 将等效于 bq76920原理图中的 PACK-。

    接下来、我们将  在项目的充电部分使用 N 沟道 MOSFET 电流镜、限制使用300mA 充电、以及在电池组与电路之间使用熔断器和主电源开关。  

    "实现原理图"对于当前的"转入"""连接在此拓扑中的位置产生了一些混淆。

    [/报价]

    如果我正确理解了您的问题、那么在充电过程中、电流应通过 PACK+(位于简化版原理图上)"进入"、而应从 PACK- (位于简化版原理图上)"退出"。 放电则相反。

    [quote userid="586986" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301657/bq76920-bq76920-usage-ground-and-pack--rsns-calculation 最后、关于电流检测电阻(Rsns)值... 在使用 Zues (18650种电池限制为4.5A 最大放电、300mA nom 电荷)的 PCIFR18650-1500电池时、我们不确定 Rsns 应该将哪些值考虑到电池制造商未指定的 OCD 和 SCD 值。 我们考虑20m Ω。

    电流保护值通常由系统设计人员根据系统限制和电芯限制来确定。 参考设计文档(链接)的第4页提供了一个有关如何根据所选保护阈值选择感测电阻值的良好示例。

    此致、

    马克斯·韦博肯