This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:闭锁模式、FLT 锁存

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301105/tps272c45-latch-off-mode-flt-latch

器件型号:TPS272C45

您好!

有关 LATCH 引脚处于高电平时闭锁模式的数据表、我们难以理解。

从图中可以看出、热关断状态、通过简单地切换 EN 引脚即可将 FLT 复位。
不过、数据表中的内容是这样的


所以、既然我们没有更改 LATCH 引脚的极性(保持高电平)、FLT 指示如何消失?

此致、
米罗斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miroslav:  

    您是否能够探测锁存引脚以确认电压大于2V?

    您是否还可以放大次级 FLT 置位、以查看是否以更精细的时间刻度消耗输出电流?  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    谢谢你打我的电话。"

    LATCH 引脚电压大于2V。
    为了确保我们处于同一轨道、我将澄清问题:
    在锁存或自动重试模式下的 EN 切换是否也切换 FLT 引脚?

    示例:
    1.Lacth 模式启用(LATCH 引脚高电平)
    2.由于过流,我们有一个 FLT 指示。  (FLT 引脚为低电平)
    3.如果 EN 恢复至低电平、FLT 也会跟随并恢复至高电平?

    此致、
    米罗斯拉夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miroslav:  

    感谢您的澄清。  

    我理解您现在的问题、但遗憾的是、我们手头没有任何评估模块。  

    我正在等待设计确认或 EVM 交付。  

    我将在星期一之前提供更新。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miroslav:  

    我刚刚收到确认、当 LATCH 为高电平时、只要 EN 变为低电平、FLT 就会变为高电平。  

    我们通过这种方式来确定在使用具有单个 FLT 引脚的器件版本 A 时哪个通道出现故障。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊丽莎白

    最后一个问题。 它是否与数据表说明一致?

    此致、
    米罗斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miroslav:  

    我认为这里的混淆是以下陈述:  

    当您将故障指示和开关切换为列出条件的"与"结果时、此陈述是正确的(故障指示已复位 开关重新打开)、我认为这是目的。  

    但事实并非如此、故障指示将被重置、开关 在其他条件下重新打开。  

    我们将努力在数据表中更清楚地说明这一点。  

    此致、  

    伊丽莎白