This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BQ25790充电电流寄存器生效时间

Guru**** 2510675 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299787/bq25790-bq25790-charge-current-register-take-effect-time

器件型号:BQ25790

团队、

我的客户在使用 BQ25790、我们想知道在使用 I2C 配置充电器电流(Current_Reg)时、该器件需要多长时间才能生效?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    我不理解这个问题。  充电器启动时默认电流(1A 或2A)启用。  您是否在问充电电流变为新设置的速度有多快?

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    是的、在我们将寄存器写入器件后、充电电流变为新设置的速度有多快。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    在 I2C 写入结束时有一个1A/ms 软启动。  因此、您将从1A 更改为2A、更改时间为1ms。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我提出这个问题是因为我们发现:

    当我们将充电电流配置为2000mA -> Delay 20ms->将电流配置为400mA 时、似乎当我们配置为2000mA 时、充电电流没有生效。  

    当我们将充电电流配置为2000mA -> Delay 200ms->将电流配置为400mA 时、似乎当我们配置为2000mA 时、充电电流会生效。  

    我想与您确认一下、器件判断终止状态需要多长时间?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    终端抗尖峰脉冲时间通常为250ms。

    此致、

    杰夫