This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:LM5045SQX/NOPB:软启动问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300791/lm5045-lm5045sqx-nopb-soft-start-issue

器件型号:LM5045

大家好、

我们将使用 LM5045SQX/NOPB 作为48V 至 28V 电源的 PWM 控制器。 此处、我们在 SS 引脚中使用了0.1uF 电容器作为软启动。 为了增加软启动、我们将电容器值更改为0.3uF。 但是、在启用 PSU 部分时、会产生输出电压(28V)、但一些嗡嗡声会来自变压器侧。 我们也尝试使用0.2uF 电容器、但问题是一样的。 那么、该软启动电容值是否有任何限制? 或者、您是否建议采用其他方法来增加软启动时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ebin、

    您是否在说 SS 电容器为0.1μF 时不会产生变压器"嗡嗡"声、而只有当 SS 电容器为有波动(0.2μF、0.3μF)时才会产生噪声? 此外、当使用较大的 SS 电容值时、是否始终会发生嗡嗡声?  应用不同的线路/负载条件时、是否可以修改此影响? 可闻噪声意味着您应该能够使用示波器测量一些周期性信号。 我建议 在您所述的各种条件下仔细测量变压器初级电压 VDS、CS 和 COMP。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的反馈。

    连接负载时、会有嗡嗡声。 我们也更换了板、使用旧版0.1uF、但仍然会有噪声。  之前、我们制作了大约50块电路板、但在这些电路板上并未遇到此问题。 就设计和 BOM 而言、一切都很顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ebin、

    噪声可能来自电气干扰、例如由于环路不稳定性而导致的电源振荡、但正如我之前所述、这应该可以使用示波器轻松测量。 如果您听到噪声、它可能在20Hz-20kHz 范围内、并且应该来自您可以测量的周期性信号? 如果电流和电压环路看起来都稳定、并且未观察到振荡且仍然存在嗡嗡声、或许可以考虑仔细观察变压器的结构、灌封、清漆等?

    此致、

    史蒂夫