This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400:TPS40400EVM-351 USB 转 GPIO 接口适配器损坏。

Guru**** 2507015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301790/tps40400-tps40400evm-351-usb-to-gpio-interface-adapter-damage

器件型号:TPS40400

在使用适配器很多次之后、它突然出现异常。 软件一直显示无 USB、适配器非常热。 我们的使用方法是将适配器的10引脚端子连接到产品和与 TPS40400相关的数字接口。 同时、我们提供4个数字接口、上拉电源为3.3V、然后将适配器的 USB 接口连接到计算机。 我们使用这种方法已经有一个月了、但现在适配器突然出现故障。 你认为这可能是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我不确定问题可能是什么、但下面是一些需要关注的问题:

    1)计算机的接地端和被测板的接地端是否已连接且处于同一接地端?

    2) 2)上拉电阻的3.3V 电源是否也连接到 USB 转 GPIO 适配器的3.3V 输出?

    3)如果用于上拉电阻的3.3V 电源是外部电源,则可能是意外地反向连接,将 CLK 和 DAT 引脚驱动为负电压可能会损坏适配器。

    3.3V 上拉电阻使用什么外部电阻?

    您是否禁用了 USB-TO-GPIO 的内部上拉电阻?