This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240EVM-VSON:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240EVM-VSON, TPS54240EVM-605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292576/tps54240evm-vson-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TPS54240EVM-VSON
主题中讨论的其他器件: TPS54240EVM-605

您好

请您能否提供 TPS54240EVM-VSON 的 CE/EU 符合性声明

产品带有 CE 标志、但 T 上不提供 CE/EU 符合性声明。 I 网站、  

谢谢!

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、

    这是我在 TI.com 上没有看到的。  我将在内部查看我们是否可以为该 发布的器件提供。 请给我留几天,我会回来给你。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、

    很抱歉、我们没有此 DOC 的资源。 但所有 EVM 组件都适用于 CE/EC Rosh 要求。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您似乎表明产品符合 RoHS 标准、这很好、但它无法解决问题并引起担忧。

    我们需要 CE/EU 符合性声明。 我必须解释其背后的原因:

    当制造商对其产品应用 CE 时、他们有义务起草 CE/EU 符合性声明。 这是一项法律义务、在所有 CE 指令中都有明确规定。

    同样、作为进口商、贸泽美国作为 TI 在欧盟代表 TI 销售产品时、有义务在我们的记录中保留 TI 的 CE/EU 符合性声明副本-因此此处要求提供 CE/EU DoC。

    同样、这些义务(针对带有 CE 标志的产品的制造商和进口商)由 CE 指令针对所有带有 CE 标志的产品专门规定。

    换句话说、TI 在没有技术文件和支持 CE 标志的 CE/EU 符合性声明的情况下对产品应用 CE 是非法的。

    有关更多信息、您可以参考 CE 指令本身- 所有 CE 指令中都解释了制造商(和进口商)对于 CE/EU 符合性声明的法律义务、  包括 RoHS 2011/65/EU -您可以参阅 RoHS 指令2011/65/EU (访问  此处) 

    欧盟蓝色指南(欧盟委员会发布的关于 CE 的一般指南)中也对这些义务做了大量解释。  现已问世

    对于制造商决定进行 CE 标志的所有产品、欧盟符合性声明是强制性的。

    此外、也在 CE 指令和 EU 蓝指南中进行了说明、制造商(和进口商)必须在最后一次销售后的10年内遵守 CE/EU 符合性声明。

    作为产品 TPS54240EVM-VSON 的 T.I. CE 标志、我们需要绘制并提供 CE/EU 符合性声明。

    或者、如果 T.I.没有支持 CE 标志的证据、T.I.将需要停止对本产品应用 CE。

    我期待以任何方式收到您的回复、


    此致、

    克里斯

    NB -此处还提供了由欧盟委员会发布的6步指南页面、该页面还会说明 CE/EU 符合性声明的强制性要求-前提是这有助于:
    The single-market-economic.ec.Europa.eu/.../manufacturer_en

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54240EVM-605 EU 符合性声明(DoC)

    这是好的使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena

    很抱歉、这 不适合用于  TPS54240EVM-VSON。  您共享的文档 仅适用于 TPS54240EVM-605、未提及 TPS54240EVM-VSON。

    我们需要适用于   TPS54240EVM-VSON 的文档。

    如果您没有 TPS54240EVM-VSON 的 EU DOC 文件、我认为您需要联系合规性团队、让他们发布。

    此致

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解。我会检查是否有人可以为您创建此文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃莱娜

    好的-要明确的是、本 DOC 不仅仅是"对于 Mouser 而言"、它是 T 的强制性法律要求。 对 T 也是如此。 我也是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 像这样的格式是可以的,对。TPS54240EVM-605 EU 符合性声明(DoC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elena

    是的、格式没问题、对于  TPS54240EVM-VSON、我们需要这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、

    请等待大约2周、我已经在内部提出了这个问题、稍后会向您反映。  如果需要、您还可以连接 elena-gao@ti.com。  

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena:

    请问您有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、

    很抱歉让你久等了。

    是的、我正在进行 BOM 审核、通过所有测试后、我可以在线更新 DOC TI.com。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elena

    您最初指出是两周前(也是两周前)。  

    请注意、修订后的预计完成时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、

    新产品发布大约需要2周时间,这是一个已经发布的 EVM ,一些额外的工作需要,比如我请求更新信息是系统和建议新的 DOC 请求。 这不是正常的请求、需要一些时间才能获得批准。 我正在跟踪和关注,请允许我再多一个星期,谢谢你的理解。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:  

    感谢您的更新。 谢谢您的跟进、我期待在下周收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的理解。 您可以  在本月12月连接 elena-gao@ti.com 我不会监控 E2E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不知道您所说的"连接 elena-gao@ti.com"是什么意思、或者怎么做...、以及您在写"我在本月12月份不会监控 E2E"时的意思是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、

    我的意思是,我把我的工作电子邮件给你,你可以直接找到我,如果需要.

     好消息是、我在这里刚拿到了文档。  e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_TPS54240EVM_2D00_VSON_5F00_20231207.pdf

    下次网络内容刷新时将上线。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elena

    谢谢、此操作将关闭该查询。