This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97396Q4M:

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291834/csd97396q4m

器件型号:CSD97396Q4M
主题中讨论的其他器件:CSDTPS51604

您好!

我正在从事 StepUp DC/DC 转换器项目。 CSD97396由 uC 控制。 跳线由 UC 管理。

我有一个问题、我花了很多时间尝试解决它。 简要说明如下所示的电路有时不起作用。

以及更多详细信息。

电源线(12V-Safe)、5V VDD 和 uC 电源可单独打开、因此可以首先为 CSD 和下一个 uC 供电或同时为 CSD 或为 uC First 和下一个 CSD 供电。

我已经仔细阅读了文档(我希望)并准备了初始化序列。 PWM 和 SKIP 处于悬空状态。 I asume CSD 进入睡眠状态、因此25ms SKIP 保持低电平1ms 后、该跳跃进入5V、PWM 进入活动状态并开始生成 PWM 信号。 低于85%。

下面的 osciloskope 示例图(上面跳过的图、PWM 底部图):

也许初始化并不需要每一个步骤,但这是一个问题的结果,我遇到了很多的问题,我做了。

而现在的问题和奇怪的行为的 CSD。

案例1:当我为器件供电以及放电输入和输出电容器、特别是自举电容器(C9)时、器件 CSD 将不起作用(每次)。

案例2:如果我调制了电源序列并在结束时接通12V-Safe 线路(在 UC 供电和向 CSD 播放5V 电压后以及在初始化序列后)、设备 CSD 将工作。

案例#3:在案例1之后、当我在12V 安全线路上打开电源并再次将其打开时、CSD 设备将开始工作。

案例#4:当我使用案例2打开设备、然后再关闭设备并打开时、将注意电源顺序。 但关断周期不能太长。

我认为焊接可能是温度或不正确的原因行为奇怪、但我已经仔细检查了。 焊接是由机器完成的。

任何与跳线相结合的做法都无法找到解决方案。 1kOhm (用于防止进入睡眠状态)推拉电阻不能解决问题。

设备似乎进入奇怪的门框、它不工作、并且除了12V 安全线路关闭/打开之外、不会对任何翘曲作出反应。

我不知道什么是不正确的,我还能做什么。 我的测试显示、 为了可靠地启动此电路中的 CSD、12V 安全线路上的电压必须在器件上接近并延迟一段时间。 但这种解决方案没有在文档信息中有所反映。

如果有任何提示可以说明 CSD 出现奇怪行为的另一个原因、我会很乐意回答、因为在我的电路中、延迟12V 安全线路的导通是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的留言。 我会在本周晚些时候回到你的身边。

    此致

    瓦萨夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件旨在用作降压转换器、但在本应用中、我们将用作升压转换器。  

    在降压转换器中、BST 电容器通过导通低侧 FET 充电。 或者、如果 VOUT =0、我们可以安全地为 BST 电容器充电。 但在输出电压为12V 的情况下、非常高的电流可能会流过 LS FET、从而导致某种故障。 为了解决此问题、最佳选择是确保在末端施加12V 电压。  

    此致

    瓦萨夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经对 PCB 进行了一些修改和测试、最后我决定更改电路、并更换独立电路上的集成驱动器和 MOSFET 桥接器 CSD97396。 您能否考虑大多数可在直流/直流升压应用中安全工作的半桥驱动器? 我发现了此文章:TPS51604、但在 DS 中、再次提供了有关降压拓扑的信息、而不是升压。 我是否可以预期 CSD97396存在类似的问题?   

    如果有任何帮助、我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们的产品组仅支持降压转换器。 我建议您创建一个单独的帖子、请求提供帮助、相关团队将为您提供支持。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    当然、我会这么做。