This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC69602:完成数据表

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300938/tlc69602-inomplete-datasheet

器件型号:TLC69602

您好!

目前 TLC6960x 系列 LED 驱动器的数据表非常基本、无法满足硬件和软件设计的要求。 您能否提供一个更详细的问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torgny、

    您现在拥有哪个版本的数据表? 您可以在官方网站上下载最新版本。

    您将使用 TLC696x0的哪种终端应用? ~可以为您的设计提供一些指导、顺便说一下、我们有 EVM 用于评估、并且硬件/软件设计都可用。

    如果信息不公开、请通过电子邮件发送。 我的邮件地址是 monet-xu@ti.com

    Br

    徐默奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:

    您网站上的数据表来自 2023年4月4日的 TLC696x2/4/8 16通道2/4/8时分多路复用局部调光背光 LED 驱动器数据表

    该版本共有11页。 第1页包含概述信息。 没有电气额定值、功能描述或串行数据格式描述。 我已请求下载但尚未收到的 EVK 信息。 我很确定我们有更多信息、但是有人只是发布了旧版本的数据表。 布格兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torgny、

    您获得的数据表是一个简单版本、因此请通过以下链接申请整个版本:

    1. 首先打开链接

    https://www.ti.com/product/TLC69602?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches

    2.提交下面块中的请求,您将获得完整的数据表和有关 EVM 的信息。

    顺便说一下、这是商业应用吗? 在您提交申请后、您可以与我共享申请链接或公司名称、我会推动我们的营销部门进行批准。  

    Br

    徐默奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:

    我刚刚批准了之前的 EVK 信息请求、现在已经掌握了相关信息、谢谢。