This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:手动重新启动问题

Guru**** 2553320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301346/lm25069-manual-reboot-problem

器件型号:LM25069

您好、TI 朋友:

我使用 LM25069作为配备手动重启电路的热插拔控制器。

当我按下按钮 SWT1来降低 PIN_UVLO/EN 的电压时、LM25069将关闭 MOSFET。

其中 VDD3V3由 D-D 转换器从+5V 转换。

但之后、LM25069将锁定、不再打开 MOSFET。

请帮我确认我的线路需要修改的位置、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Hung、

    感谢您的联系。 请在 按下和释放 SWT1时分享以下波形。 确保在同一范围内捕获所有这三个信号。  

    EN 至 GND、VIN 至 GND 和 QT1 GATE 至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal

    我已经解决了这个问题。

    我发现 VDD3V3转换自+5V。 按下 SWT1后、VDD3V3将快速降至零、如下图所示。
    我将 SWT1的一端拉至+5V_IN 并在+5V_IN 处添加一个电容器。 然后它可以正确重新启动。