This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409HV

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296795/lm3409hv-lm3409hv

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他部件:TPS92641、、 LM3409
您好 Jonard、
 
我们现在有一个11通道驱动器、其两侧都有组件。
请查看图片和随附的 PDF 文档。
我将所有参数与随附的表格进行计算。 打开办公桌文档。
 
驱动程序全部工作、甚至 EMI 测试正常。
我们的问题是、在这个低 PWM 占空比下、灯不稳定并闪烁。 我们在 TPS92641方面也有同样的经验。
 
我们希望 LED 电流在100ns 后保持稳定、但电流峰值振幅会发生变化、到达稳定区域需要1-2 μ s。 这太慢了。
有一个2、7nF 的电容与输出并联。 它有助于使电流变得更稳定。 把它排除在外并不会很快取得任何进展。  
 
此设计有什么问题?
我希望达到演示板用户指南中规定的值。
有什么建议吗?
 
此致
M·赫曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧病例号为 CS1994021。 请给我发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

    我想你忘了附加文件,我也找不到任何与  CS1994021相关的信息。 这是否意味着另一个 E2E 主题 ID? 是否有相关链接?  

    我可以知道应用是什么吗? 为什么需要 在100ns 后稳定 LED 电流?  

    我 认为使用开关模式 LED 驱动器无法在100ns 内稳定 LED 电流。 您必须设置带宽>具有高得多的开关 频率的10MHz。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang1:

    1.这是我最后一次联系 Jonard Rico :

    ------------------

    CS1994021:LM3409HV 计算工具

    "

    2023年09月29日06:32:56 CDT -乔纳里科 客户
    响应

    
    

    尊敬的 Martin:

    我希望大家都能顺利结束。

    我对这一拖延的后续行动表示歉意。

    自上一封电子邮件以来、我没有收到您的回复。 我在前一封电子邮件中提供给您的信息似乎已经解决了您的问题、您不再需要我的帮助来继续前进。

    目前、我也会将此 TT 置于"已解决"状态。

    但是、如果您仍有其他问题或仍需要进一步帮助、或仍希望在此处继续我们的讨论、只需回复此电子邮件、让我知道。

    请注意、我们的系统将在未回复的5天内自动关闭此案例。 在这种情况下、如果您的查询尚未解决、请务必在提供的链接中创建新 TT、我们将继续提供支持。

    https://www.ti.com/info/contact-us.html

    期待您的合作。  

    谢谢您,并始终保持安全。

    此致、

    J·里科
    TI 客户支持

    "

    ------------------

    2.请查看此 PDF 文件:

    https://www.ti.com/lit/ug/snva390d/snva390d.pdf?ts = 1701160491157&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    第12页图9:

    小于100ns 时100%电流、200ns 后稳定。 这就是我们要实现的目标。

     =>  如何向您发送示波器屏幕截图和原理图?

    此致

    M·赫曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Martin  

    只需单击 Insert (插入)-> image/video/file (图像/视频/文件)并附加文件。  

    图9是通过外部分流 FET 实现的。 原理图中是 Q3和相关的 PWM 控制电路(PWM2/Q2等)  

    您还可以参阅   8.3.8外部并行 FET PWM 调光 LM3409数据表中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个关闭计时器、并使用 TI Excel 计算工具进行参数计算。 使用第二个关断计时器、我具有180%的过流和1us 的振铃。 1us 后、我可以看到正常的电流纹波。
    如果没有第二个关断计时器、电流斜坡将在100ns 内从-400mA 开始、到35us 内达到最终的1、5A。

    在两种情况下,开始时的打滑在0.5-1,0us 后停止。 这是我们需要稳定条件的关键低电平调光窗口。

    第二个计时器的主要问题是、在低调光级别下、由于前面 出现的开关节点的关断脉冲、电流振幅会在1us 到2us 时发生变化。 它的时间是随机的、电感器中存储的电量发生变化、并在特殊的调光级别产生随机闪烁和随机噪声、这对于不同的 PWM 频率是不同的。 我们的工作频率介于100Hz 和30kHz PWM 之间。
    总的来说、计时器的第二秒和随机脉冲不能用于精确的 LED 调光。

    电线到 LED 的长度为2*300mm。

    我们可以在这里做些什么?
    我们如何创造最理想的100ns、最短500ns 后的稳定条件?
    我们甚至可以使用第二个 PWM、该 PWM 可以在主信号之前生成脉冲、但在电流中生成1us 振铃对我们来说是无效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、  

    我试图在原理图看起来很模糊的情况下阅读它。  

    一些评论:

    1.移除 C56并始终将 EN 连接到5V 或 Vin。  

    2、对于测试的波形、什么是 C1 -开关 NC? 您还可以监控 T33栅极电压、电感器电流和 Coff 引脚电压?  

    在本设计中、Toff2比 Toff1长得多、它将在 PWM 关断期间以较低的开关频率持续放电电感器电流。 您可以将 R23设置为较低的值 (如6k)以获得较低的电感器纹波。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonard、  

    在上面包含两个关断计时器的评估套件原理图中、C56是 C9。 PDF SNVA390D. C56==2,2nF。 EN 引脚会创建复位、该周期具有同步启动。 C1是过流180%的开关节点、1us 直到电流趋于稳定。

    我甚至使用 Excel 电子表格进行计算。 我可以把它发送给您、但您必须给我发电子邮件。 在这里上传文件似乎不起作用。

    我将执行测试和测量1-3、并告知您结果。

    驱动器必须适用于80Hz 至30,000Hz 的 PWM 频率。 对于更高的频率、非常短的导通时间至关重要。 100ns 至稳定电流将是理想之选。

    此致
    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望看到 LED 电流的该波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、  

    我会给您发送电子邮件、让我们通过电子邮件进行讨论。 谢谢!