This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:全新的直流/直流转换器促销

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, TPS56837, TPS56A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301702/lm5176-new-promotion-for-dc-dc

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: TPS56837TPS56A37

您好!

我们需要降压直流/直流器件和充电器。 请求是:输入电压为12-24V、输出电压为12V、输出电流为8-10A、  

我们知道 LM5176与该规格相匹配。 但是 LM5176是一种降压/升压 拓扑 ,你能好的促进 降压 拓扑 ? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    我们推出的全新器件 TPS56A37可为您的应用提供支持。 TPS56A37与已发布的 TPS56837 (28V 8A)引脚对引脚兼容、仅支持更高的输出电流范围(28V 10A)。

    您可以 首先评估 TPS56837。

    TPS56A37 将在24年第1季度实现 RTMed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    感谢您的回复、我们 首先升级了 TPS56837、请确认 TPS56A37发布时间、我们可以促使客户尽快进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liang、您好!

    更具体的 RTM 时间是1月24日结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    谢谢、我会  首先促使客户评估 TPS56837、并等待 TPS56A37发布。