This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-2:有任何启动风险?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2421-2, TPS25980, TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301383/tps2421-2-any-startup-risk

器件型号:TPS2421-2
主题中讨论的其他器件: TPS25980TPS2597

您好、TI 专家!

在我的设计中、我将 TPS2421-2用作反激式转换器之后的限流器。 下面是原理图。

P12V_EFUSE 来自反激式输出。 将为下游直流/直流转换器提供+12V。

随着 EN 保持低电平、这意味着一旦 P12V_EFUSE 超过 UVLO、+12V 开始斜升。

 以下设计是否起作用? 输入和输出是否存在同时上升的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    如果输入和输出 同时上升、我不会看到任何风险。 原理图对我来说也很好。

    但是、我推荐高性能的最新电子保险丝器件 、如 TPS2597和 TPS25980。 请浏览这些数据表、如果需要任何帮助、请告诉我们。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rakesh。

    我们现在重点介绍 TPS2421、因为该器件已用于早期设计中。

    如果输入电压上升 压摆率相当慢(输入上升时间长于数据表中公式5定义的 Ton 时间、会发生什么情况?

    是否可以在演示板上通过缓慢的 VIN 斜升来验证这一点?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    对于缓慢斜升 VIN 情况、我们没有看到任何问题。

    缓慢增大输入电源对于器件来说是更好的选择。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、谢谢 Rakesh。