This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:TLV61220问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301818/tlv61220-questions-of-tlv61220

器件型号:TLV61220

尊敬的团队:

TLV61220的工作 温度是否能够在-51度的工作温度下工作?

如果没有、您是否为我们提供合适的解决方案? 非常感谢。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    TLV61220只支持  -40度。 目前没有此类器件可支持-40度下的 EC 表规格。 我能不能问什么是应用,是-51℃ 典型的环境温度?