This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:封装

Guru**** 2512185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299769/tps2492-package

器件型号:TPS2492

TPS2492是否采用线缆连接封装?

2.如果高电流(例如10安或以上)由于组件故障或其他故障流经 TPS2492的任何引脚、TPS2492的内部引脚连接是否会断开并断开?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    是的、TPS2492采用接线封装。

    是的、器件会损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    谢谢。 对于键合线、热熔电流是多少?  

    想知道如果 TPS2492某种程度上发生故障、TPS2492是否会导致电池短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我现在没有答案。 我需要与我的团队进行核实、下周早些时候会与您回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    谢谢。 期待收到这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    TPS2492的接合线设计用于处理数十毫安的电流。 强制更高的电流 将使导线熔断并断开。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您提供的信息。 我可以检查键合线的直径、材料和长度吗? 目的是估算键合线的熔断电流、以便对基于 TPS2492的设计进行安全评估。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    此信息对 TI 严格保密。 抱歉、我们无法分享。 如 Rakesh 所说、TPS2492的键合线设计可处理数十 mA 的电流。 我们只能分享这么多。 由此给您带来的不便、敬请原谅。