This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26630-33EVM:TPS2663:在电压中断时运行

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299089/tps26630-33evm-tps2663-operation-at-voltage-interruption

器件型号:TPS26630-33EVM

您好、TI 团队。

让我把这个问题作为上述主题的延续提出。
TPS2663:在电压中断条件下运行-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我购买了 EVB 并对上面进行了评估。
发生10ms 瞬时功率损耗时的波形如下所示。

我们的产品连接到 EVB 的 Vout 侧。 容性负载为7072uF。
EVB 也修改如下。
C4 (Cdvdt)=2.2uF
C3 (Cout)=常闭
D4=
R2:1MΩ Ω、51kΩ、34kΩ(UVLO=15.3V、OVP=38.3V)
R12=、PGR13=NC、PGTH 引脚连接到 GND


问题1:  
我假设 UVLO_TON (dly)的值将如下所示、正确吗?
uvlo_ton (dly)=742+49.5×2200 (Cdvdt [nF])=109,642us (110ms)

问题2:  
在实际波形中、电压返回需要416ms。
您对此有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品的系统配置已更改、当容性负载为 COUT=1462uF 时测量电压中断。



    与 Cout=7072uF 一样、当 Vout 下降到大约10V 时、电压会上升。
    我也改变了电压中断的时间宽度、但当 Vout 下降到大约10V 时电压升高的事实没有改变。
    该"10V"值是由什么决定的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    Unknown 说:
    问题1:  
    我假设 UVLO_TON (dly)的值将如下所示、正确吗?
    uvlo_ton (dly)=742+49.5×2200 (Cdvdt[nF])=109,642us (110ms)

    Rakesh->UVLO_ton  (dly)计算正确。

    Unknown 说:
    问题2:  
    在实际波形中、电压返回需要416ms。
    您对此有什么想法吗?

    Rakesh->当您将 PGTH 引脚连接到 GND 时、器件正在以 dVdT 模式重新启动。

    请 重新组装 R12和 R13并重新进行测试。

     

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、
    感谢您的回复。

    问题2:
    填充 R12和 R13时我共享这些波形。
    除 R12和 R13外的常数与#1相同。
    此外、3CH 的 PF 是一个用于确认内部关断(功率下降)的信号。
    R12:499kΩ
    R13:56kΩ

    ・波形1 (Cout:1462uF)



    ・波形2 (Cout:7072uF)



    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    这些结果看起来很好。

    你有任何其他问题吗?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    感谢您的确认。
    我知道它在设置为"快速转换率"时工作正常。

    当设置为"dVdt 模式"(PGTH 引脚=GND)时、在 Vout 降至10V 之前、电压似乎不会恢复。 此行为是否符合 IC 规范?
    我认为电压会在110ms 的延迟(uvlo_ton (dly))后恢复。

    在这种情况下、"10V"值是否由外部组件确定?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    要通过电源故障情况、我们需要通过 PGTH 引脚=高电平来设置快速压摆率模式、否则输出电容将放电并无法通过测试。

    此致、

    勒凯什