This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010:LMR38010 FSS EMI % Q1差异?

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010, LMR38010-Q1, LMR38020, LMR38020EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298592/lmr38010-lmr38010-fss-emi-q1-difference

器件型号:LMR38010
主题中讨论的其他器件:LMR38020LMR38020EVM

您好~

如果周围环境相同(布局、负载等)

1.如果只有 LMR38010频率和 L (200MHz ~ 2.2 MHz)、EMI 特性是否相同?

2. FFS 产品 LMR38010SDDAR/LMR38010FSSDDAR EMI 的特征是否相同?

3.能否知道 EMI 数据?

4. LMR38010与 LMR38010-Q1有何区别?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    1.您是说 FSW 不同时、EMI 特性是否有所不同? 何时电感器相应地不同呢?  能量峰值出现在 FSW 及其高次谐波上、并随着频率的增加而衰减。

    2.当器件运行在 CCM 模式下时应该相同。

    3.您是否有1和2的典型应用需求?

    4.区别在于  LMR38010-Q1 符合汽车级要求、符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    当周围环境相同时、EMI 峰值在相同频率下是否会因 Fsw (200MHz ~ 2.2 MHz)而异?

    (Fsw 20MHz EMI PEAK 与 Fsw  2.2MHz EMI PEAK 之间的差异)

    DS 显示"用于降低 EMI 的扩频选项"、因此我认为会有数据。 如果是 EK-B 的 EMI 数据也没关系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    请在同一 condtion.e2e.ti.com/.../LMR38020EMI.docx 下查看附带的具有和不具有 SS 的 lmr38020的 EMI 性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI。

    感谢您提供重要信息。

    是否可以了解每个 FSW 的辐射 EMI 数据?

    我想知道每个 Fsw 的辐射峰值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kown

    我可以在 EVM 上进行测试。 请给我一些时间、会让您不断了解最新情况。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI。

    感谢您的支持。  我将等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    很抱歉迟到了回复。 我在 LMR38020EVM 上测试了传导 EMI、因此我们的实验室无法测试辐射 EMI。

     更改 RT 以将 Fsw 设置为400kHz/BOM、测试在除 RT 之外的相同1MHz 下执行。 请参阅附件。 请注意、EMI 是在无 EMI 输入的情况下进行测试的、Filter.e2e.ti.com/.../LMR38010.docx

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。  感谢您的支持。

    此致。