This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563252:TPS563252 EN 引脚上拉至高电平

Guru**** 2813315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563252, TPS562242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290217/tps563252-tps563252-en-pin-pull-high

器件型号:TPS563252
主题中讨论的其他器件: TPS562242

您好、专家:

我很好奇 TPS563252/7 EN 引脚拉高是否会有任何风险? 还是必须连接电阻器以保持阈值?

埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    感谢您的联系。 电阻器并不是必须解决的问题。

    (1)如果没有 EN 信号、则可以将顶部电阻器和底部电阻器用于 EN。

    (2)另一种方法是让 EN 信号进行控制(< 5.5V)。

    谢谢并亲切地让我们知道任何不清楚的事情!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia 和 Expert,

    如果我没有 EN 控制而需要它,我可以让 EN 引脚保持平坦吗?

    我在这里看到任何风险吗?

    埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    您能否澄清一下"让 EN 保持平坦"? 您是指悬空 EN 引脚吗?

    谢谢!

    Br

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    如果您意味着 EN 引脚悬空、则无法启用器件。 TPS563252/7 EN 默认为低电平、这意味着如果该引脚悬空、则不会启用。 如果您要使 EN 悬空、TPS562242 (2A)默认状态为高电平。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    我们在一个月内没有看到您的更新、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    如果您没有任何其他问题、可以点击"Resolved"以关闭该主题吗。  单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。 谢谢!

    BRS

    卢西亚