This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:TPS65235:用作将集成到 LNB 中的接收器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290276/tps65235-tps65235-use-as-a-receiver-to-be-integrated-into-an-lnb

器件型号:TPS65235

用户 Louis McCotter 在6个月前发布了一个关于将 TPS65235集成到 LNB 设计中的问题、该问题似乎无人回答。  我想设计一个 LNB、它使用 DiSEqC2与接收器单元进行通信。  该芯片适合该设置吗? 如果没有、TI 的目录中是否有合适的替代产品。

此致、

莱夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    TPS65235将适合作为 LNB 中的低噪声块稳压器。 TPS65235支持 DiSEqC2。 即双向通信、同时支持瞬态和接收模式。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucia -我有用于 DiSEqC2的 TPS65235评估板(评估板数据表)。  我已经附上了我的基本测试设置计划图。 我将评估板的 J2输出连接到偏置 T 的直流端口。   这里有任何评论或担忧?

    谢谢。

    莱夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    我很适合 TPS65235。 您还可以联系其他供应商、仔细查看整个方框图。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    我们在一个月内没有看到您的更新、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    如果您没有任何其他问题、可以点击"Resolved"以关闭该主题吗。  单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。 谢谢!

    BRS

    卢西亚