This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:检查电路配置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299895/bq28z610-check-the-circuit-configuration

器件型号:BQ28Z610

大家好!

我希望您检查电路配置。

我的客户使用 BQ28Z610保护电池并制造电池组。

请检查电阻和电容值是否有任何问题。

我的客户参考 EVM 配置创建了该模型。

bq28z610EVM 1-2节锂离子电池组管理器评估模块

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    对于此原理图、我有两个建议:

    1) 1)除检测电阻之外的所有器件都应单独接地、而不是连接到电池的负极侧、如下所示:

    2) 2)应将一个网带连接组件或0欧姆电阻器连接到电池的负极侧、如下面的 EVM 原理图所示:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    感谢你的帮助。

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    让我检查一下两件事。

    1)是否有网带连接电阻器的型号?
    2)您能否告诉我为什么需要在电池的负极侧使用电阻器?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    电池负极侧网带连接组件的作用是进行噪声隔离。 EVM 原理图中没有确切的型号、但可以以相同的方式使用8mm 迹线来完成此操作。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:
    谢谢你教我这么好。
    Ryusuke