This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55386EVM-363:布局

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290281/tps55386evm-363-layout

器件型号:TPS55386EVM-363
主题中讨论的其他器件:TPS62933

符合产品说明书、输入电压最大值为28V、但 EVM 用户手册中提到最大值为13.2V。

根据我的要求是输入24V

最大18V 所需的输出1

最大3.3V 所需的输出2是否可以根据 EVM 中的要求进行更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    您可以使用 EVM 板并使用24V 输入电压。 该器件最高可支持28V 电压。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lucia。

     请根据下图验证我的原理图、如果需要进行任何更改、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    让我来检查一下、很快就回复给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Lucia 我还有一个疑问、我是否可以通过输出  2的级联 PVDD1将直接24V 降低到3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    是的、它可以支持。 BTW、是否必须要求双通道 A? 我们推出了新发布的单降压器件、您是否会考虑使用2个单降压器件来获得16V 和3.3V?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

      因为 PCB AM 中存在限制、所以最好使用 双路降压稳压器。

    根据产品说明书、如果没有级联连接、它会在我的设计中造成任何问题。 请查看下图。 因为输出类似于3.3V 和16V、其范围和 电源 输入为24V。 如果需要更改、请查看并告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我会回顾一下。 要回答您的问题、如果输入电压相对于 Vout1较高、则此配置可能是首选、并非强制性要求。 我们最新的30V/3A 解决方案 TPS62933采用 SOT583封装、如果您有未来的兴趣、可以满足您对小尺寸解决方案的要求。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lucia

     请在评论完成后更新...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我注意到了您的电子邮件。 我会通过电子邮件向您提供反馈。 我将首先关闭该线程。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    您的输入电压的范围是多少?

    (1)请检查它是否将在接近最大占空比的情况下工作。

    TPS5538x 以最大占空比运行、如果输入电压不足以支持输出电压(在满载或负载电流瞬态期间)、则输出电压可能会从调节下降并使输出 UV 比较器跳闸。 如果发生这种情况、TPS5538x 保护电路会声明故障并进入关断和重启循环。 请确保在所有线路和负载调节条件下、具有足够的占空比来保持输出电压调节。

    我建议您可以检查具有最小 VIN 和16Vout 的最大占空比。

    (2)请检查它是否支持3.3V 输出电压。 TON (min)的最大值为200ns、最小开关频率为510kHz、这意味着最小占空比的最大值为0.102。 您可以检查最小占空比与最大输入电压和3.3V 输出电压。

    (3)为了解环路性能、请下载 TI 平均值仿真模型、并根据原理图修改模型中的参数。 对于 Cout、请在降额后检查有效值并在模型中使用有效值。 请进行仿真并获取波特图、通过仿真检查其是否稳定性。 还请与您的板核实。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lucia

      根据我的要求修改和测试了 EVM、它可以正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    您可以使用 EVM 板来验证您的要求。 如果您对 EVM 板的行为和性能满意、则可以继续。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我们在一个月内没有看到您的更新、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    如果您没有任何其他问题、可以点击"Resolved"以关闭该主题吗。  单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。 谢谢!

    BRS

    卢西亚