This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65145:三倍频器模式和倍频器模式内部应力

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299756/tps65145-tripler-mode-and-doubler-mode-internal-stress

器件型号:TPS65145

在 TPS65145 IC 中,正电荷泵的输出端需要16V 电压。 我们的输入为8.5V。 我们可以使用双倍频器模式和三倍频器模式。 我们在三倍频器模式下使用、并使用反馈、我们得到了所需的输出电压。 在那里我们已经看到了一些燃烧。 如果我们这样做,是否会对内部元素产生任何压力? 或者在哪种模式下(双倍频器或三倍频器),内部元件上的应力较小? 没有 SPICE 模型也要在仿真中检查。 因此,我们恳请你提供一个明确的这一点.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambala:

    您是否测量了16V 电源轨的电压? 它到底是输出16V 吗?

    如查看原理图则会更有帮助。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图。 否、它不是正好为16V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambala:

    每个输出轨上的电流负载是多少?

    Br

    帕特里克