This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:PSRR TPS7A57

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300909/tps7a57-psrr-tps7a57

器件型号:TPS7A57

您好!

数据表没有类似1.8V、2.5V、3.3V 等不同 VIN 的 PSRR 图。 该信号下的 PSRR 与频率

  1. VBIAS 为3.3V
  2. 输入电压1.8V
  3. 0.9V 输出
  4. 电流:1.5A

以下位置的 PSRR 与频率间的关系:

  1. VBIAS 3.3V
  2. 输入电压2.5V
  3. VOUT 1.8V
  4. 电流1.5A

 RθJA 为21.9C/W 的条件是什么? 电流为5A 的21.9 Ω 热阻是该器件的一个较大正极。

谢谢、Abhijit