This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:LMG1020上的激光雷达应用

Guru**** 2530200 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294575/lmg1020-lidar-application-on-lmg1020

器件型号:LMG1020

您好,TI 专家

   我有一个激光雷达应用问题、lmg1020能否在没有 GaN FET 的情况下直接驱动激光器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、II:

    感谢您联系我们以满足您的栅极驱动器需求。

    LMG1020是一款 GaN FET 驱动器。 如果激光模块已集成 GaN FET 且需要驱动、则 LMG1020应能够驱动。

    但是、LMG1020不用于驱动激光二极管。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!

    感谢您的回答。 我还有一个有关 LMG1020的问题。

    我看到了 LMG1020评估板的原理图。 原理图中有 GND 和 PGND。  GND 和 PGND 是否需要通过电阻器或铁氧体磁珠连接在一起?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    PGND 和 GND 是通过星型连接在内部连接的。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    您的意思是 在 PCB 中 通过星型连接来连接 GND 和 PGND?   因为我 在原理图中没有看到星形连接。

    如果是在 PCB 中、您是否能够使用 pic 在 PCB 中进行展示。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    是的、它在 PCB 布局中进行连接。 《LMG1020-EVM 用户指南》第7.3节中的表格对此进行了介绍。 请告诉我、此表是否有帮助、或者您是否需要更多信息。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rubas、

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rubas

    我在 PCB 布局中找不到星形连接。  请告诉我连接在哪里。  

    我的理解是 Q1的 PIN2/4/6连接在一起、因此 GND 和 PGND 连接在一起。 是这样吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    是的、该 GaN FET 的引脚4、6、7 (PGND)和2 (GND) 都有一个过孔连接到 PCB 中的同一层。 现在星型连接更是一个隐喻的术语。

    谢谢。
    鲁巴斯