This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:由于 USB OTG 控制器 IC 故障而未检测到车辆中的 USB

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297561/tps2549-q1-usb-not-detected-in-vehicle-due-to-usb-otg-controller-ic-failure

器件型号:TPS2549-Q1

USB OTG 充电控制器的导通性检查不正常(在 VCC 和 GND 之间发现99欧姆极低阻抗)

由于 USB OTG 控制器发生故障、FAULT 引脚状态始终被拉至低电平、从而在 IC 中产生故障指示。

检查通过发出 USB OTG IC 获取的以下波形。

这是客户报告的问题、问题是 USB OTG 控制器故障的原因。

我们同样需要对其进行完整分析。   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Thirunavukkarasu P,

    您属于哪个地区? 谢谢你。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    我来自印度(亚洲)。

    谢谢。

    Thirunavukkarasu P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Thirunavukkarasu P,

    副本、我将研究这种情况、但开始时、我需要就以下问题与您确认。

    VCC 的含义是什么?在我们的 TPS2549-Q1中找不到 VCC 引脚、您是指 OUT 引脚? 另外、OTG 控制器的要求是什么? 只有阻抗?

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno Wu:  

    我们将使用这种 USB OTG 控制器(TPS2549IRTERQ1 ) 将 IC 编程到我们的 IVI 计划中。  

    我的意思是 VCC 作为 IC 的输入功率(IN -->引脚1)

    此致
    Thiru.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thiru:

    您的测试设置是什么? 设置 EN 为0、并测试引脚1的阻抗? 对吧?

    抱歉、我是第一次听到我们的客户需要通过 OTG、您有任何测试规范吗?

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thiru:

    由于我们有一封电子邮件要跟踪此问题、让我首先关闭此主题、如果您有其他问题、请提交新主题、谢谢。

    此致、

    国野市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    实际上、我的巴西团队正关注邮件链。 我还将包括在邮件循环中、以便进行进一步的沟通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Thiru,ñ a

    好的、如果需要、你也可以在该线程中更新它。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    谢谢你的答复。

    我已将您纳入巴西团队邮件链。

    您可以在相同的上进行进一步的通信。

    谢谢。

    Thirunavukkarasu P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thriu:

    是的、我看到过您的电子邮件、您是否提交了 FA 请求?  

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    正如我们在上次会议中讨论的那样、巴西质量团队将提出这一请求。

    他们将提出请求。

    谢谢。

    Thirunavukkarasu P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thiru:

    很好、期待 FA 结果。

    此致、

    国野市