请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2940-N 您好!
如果我们将 LM2940S-12/NOBP (LM2940-N)的输出引脚暴露在比最大输入电压范围(即26V)高36V 的电压下、会发生什么情况?
在设计中、我们在输出端和输入端之间连接了一个二极管、用于输出端的高压保护。
此致、
A·德维迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.