This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:分别有哪些 TL431环路补偿以及 R17和 C23问题?

Guru**** 2581905 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301259/ucc25600-what-are-the-problem-of-tl431-loop-compensation-and-r17-and-c23-respectively

器件型号:UCC25600EVM
主题中讨论的其他器件:TL431

问题1

半桥转换器的开关频率与 III 型环路补偿器的所有零点和极点之间的关系是什么?

问题 2

R17和 C23发挥什么作用? C23值的基础是什么?

                 图1

我个人理解是、半桥转换器的开关频率低于所有零点和极点的频率? 这一想法是否正确? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilujun:

    这是一个古老的设计。 我不清楚为什么工程师会安装电容器 C23。 我认为它可以确保 TL431两端的电压逐渐增大。 因此、它会用作启动。 另一方面、   由于控制器处理启动、因此可以将其删除。  

    R17和 C30一同构成低通滤波器、以保持栅极电压恒定。  

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!